This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:TAS5808M 的评估

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/779777/tas5805m-evaluation-of-tas5808m

器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件:TAS5805

我的客户正在评估用于监控应用的 TAS5808M。

他们希望确认以下可由 TAS5808M 完成的规格、或者需要额外的外部组件? 感谢你的帮助。

 

内置动态范围控制(DRC)或自动增益控制(AGC)

将放大器输出 THD 限制在1%以下

(参考目标、用于确认 P1处的规格)

内置可调节 EQ (频带编号)

5 bnads 工厂可编程。 用户无法访问。

放大器输出功率(THD 1%时的平均值)

2 X 1W

内部扬声器放大器输出
(电气测量:进入系统扬声器负载;即4欧姆、8欧姆等 系统设置为最大音量)

额定放大器功率下的 THD+N [声学扬声器性能]

<=-26db (5%)

线路输出串扰[声学扬声器性能 FR 上]

>=30dB

噗声和嘀哒声性能

低于-60dBV

放大器额定功率(最小值)

扬声器额定功率的1.0倍

放大器增益选项

12dB 和16dB;可考虑其他增益选项

 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关增益选项、请参阅数据表第33页。 TAS5805的总体规格可以满足。