This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6133A2:数据表标题中的测量条件为138mW

Guru**** 2644125 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA6133A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/778811/tpa6133a2-measurement-condition-of-138-mw-in-the-datasheet-title

器件型号:TPA6133A2

您好!

TPA6133A2数据表标题中138mW 的条件是什么?
从图3中可以看出、测量条件为 VDD=3.3V、1kHz、THD+N=10%、RL=16 Ω。 对吗?

此致、

Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊托-圣、

    根据电源电压的不同、可以获得不同的输出功率条件。
    对于16 Ω 负载且 VDD = 3.3V、THD+N ~= 11%时的输出功率为138mW
    对于16 Ω 负载且 VDD = 5V、THD+N ~= 2.66%时的输出功率为138mW
    您在图3上的读数是正确的、但要考虑到图3显示的是3V 和3.6V 数据、而不是3.3V 数据

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ivan - San、

    感谢您的回答。
    通过使用 MS-Excel 的散射和趋势线、我估计了在 VDD=3.3V、THD=10%和16 Ω 负载时、图3中的输出功率为139mW。 这就是我发布此问题的原因。

    此致、

    Akio Ito