请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PGA2505 主题中讨论的其他器件: PCM1865、 PGA2500
大家好、TI、
是否有人知道像 PGA2505这样的每通道成本不超过~ 10美元的数字控制麦克风前置放大器? 最好是 I2C 控制而不是 SPI? 我总共需要4个通道。
我发现构建定制 PCM1865 (内置+32dB 麦克风前置放大器的4通道 ADC)成本更低。 PGA1865通道的成本为~ 2.10美元。 因此、我一直在积极开发该板(我有几个原型)。 但我仍然很难相信没有什么与 PGA2505类似的东西不会花费太多。 我在这个主题上看得相当困难。
必备条件
-平衡输入
-从0dB 增益-32dB (或更高)
-数字控制(首选 I2C)
-适用于"SM58"等动态 PA 麦克风。
请就此主题提供任何意见。 谢谢!
Jay
是否有人知道像 PGA2505这样的每通道成本不超过~ 10美元的数字控制麦克风前置放大器? 最好是 I2C 控制而不是 SPI? 我总共需要4个通道。
我发现构建定制 PCM1865 (内置+32dB 麦克风前置放大器的4通道 ADC)成本更低。 PGA1865通道的成本为~ 2.10美元。 因此、我一直在积极开发该板(我有几个原型)。 但我仍然很难相信没有什么与 PGA2505类似的东西不会花费太多。 我在这个主题上看得相当困难。
必备条件
-平衡输入
-从0dB 增益-32dB (或更高)
-数字控制(首选 I2C)
-适用于"SM58"等动态 PA 麦克风。
请就此主题提供任何意见。 谢谢!
Jay