This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA2505:PGA2505、但不贵!?

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA2505, PCM1865, PGA2500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/778675/pga2505-pga2505-but-not-so-expensive

器件型号:PGA2505
主题中讨论的其他器件: PCM1865PGA2500
大家好、TI、  

是否有人知道像 PGA2505这样的每通道成本不超过~ 10美元的数字控制麦克风前置放大器? 最好是 I2C 控制而不是 SPI? 我总共需要4个通道。  

我发现构建定制 PCM1865 (内置+32dB 麦克风前置放大器的4通道 ADC)成本更低。 PGA1865通道的成本为~ 2.10美元。 因此、我一直在积极开发该板(我有几个原型)。 但我仍然很难相信没有什么与 PGA2505类似的东西不会花费太多。 我在这个主题上看得相当困难。  

必备条件
-平衡输入
-从0dB 增益-32dB (或更高)
-数字控制(首选 I2C)
-适用于"SM58"等动态 PA 麦克风。  

请就此主题提供任何意见。 谢谢!

Jay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要一个增益范围为50dB、步长为1dB 的数字控制麦克风前置放大器。 问题在于、它适用于没有负电源轨的总线供电 USB 器件。 我最终使用了良好的+5运算放大器、8:1模拟多路复用器和另一个模拟开关、并巧妙选择了增益设置电阻器。 它运行良好。 不过、每通道的价格可能是5美元。

    我意识到这是一个 TI 支持论坛、但您可能希望查看该公司的6261、该公司有两个渠道、数量为1美元/数量1美元(低于10美元/数量100美元)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jay、

    遗憾的是、当前唯一提供的可编程增益麦克风前置放大器是 PGA2500和 PGA2505。 PGA2505是成本最低的选择。 PGA2500是最高性能增益范围0dB 和10dB 至65dB、步长为1dB、提供114dB THD (典型值)@增益=0dB。
    PGA2505以3dB 为步长提供0dB 和9dB 至60dB、提供110dB THD (典型值)@增益=0dB。

    谢谢、此致、
    Luis