Other Parts Discussed in Thread: PCM1861EVM, PCM1861, PCM9211
主题中讨论的其他器件: PCM1861、 PCM9211
大家好、
我们的客户希望通过 PCM1861EVM 将模拟输入转换为 I2S。
该器件是硬件设置、因此我认为 EVM 不需要 GUI 即可运行该 EVM。
我能否确认此器件是否需要 GUI 进行转换?
客户希望在不使用 GUI 的情况下使用此 EVM 进行演示。
此致、
西村
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: PCM1861EVM, PCM1861, PCM9211
大家好、
我们的客户希望通过 PCM1861EVM 将模拟输入转换为 I2S。
该器件是硬件设置、因此我认为 EVM 不需要 GUI 即可运行该 EVM。
我能否确认此器件是否需要 GUI 进行转换?
客户希望在不使用 GUI 的情况下使用此 EVM 进行演示。
此致、
西村
Nishimura、您好!
PCM1861是硬件控制型器件、如果您将在不带 GUI 的从模式下运行器件、则可以使用该器件进行演示。
确保根据数据表中的第5页将 MD6和 MD5拉至高电平、从而正确配置器件。 在 EVM 上、在控制器件配置的接头引脚 J7附近焊接到电路板上的小型零欧姆跳线。 在库存配置中、它们会拉低引脚。 确保通过将电阻器焊接到"H"3.3V 电源将 MD6和 MD5拉高。
PCM1861EVM 的默认设置为从模式、Vin2上的输入为单端。 输出将位于光学输出上。 这基本上是用户指南中描述的“模式0”。 确保 Y0和跳线匹配模式0。
如果您需要在主模式下运行器件、则需要转换为模式1、其中 PCM186x 是主模式、但您需要 USB-I2X 板、以便您可以设置 PCM9211。 这需要使用 GUI...
此致、
Ravi