This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1861EVM:要将 I2S 从模拟输入转换、EVM 的 GUI 是否是必需的?

Guru**** 2649395 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1861EVM, PCM1861, PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/778415/pcm1861evm-does-gui-for-evm-is-mandatory-to-convert-i2s-from-analog-input

器件型号:PCM1861EVM
主题中讨论的其他器件: PCM1861PCM9211

大家好、

我们的客户希望通过 PCM1861EVM 将模拟输入转换为 I2S。

该器件是硬件设置、因此我认为 EVM 不需要 GUI 即可运行该 EVM。

我能否确认此器件是否需要 GUI 进行转换?

客户希望在不使用 GUI 的情况下使用此 EVM 进行演示。

此致、

西村

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishimura、您好!

    PCM1861是硬件控制型器件、如果您将在不带 GUI 的从模式下运行器件、则可以使用该器件进行演示。

    确保根据数据表中的第5页将 MD6和 MD5拉至高电平、从而正确配置器件。  在 EVM 上、在控制器件配置的接头引脚 J7附近焊接到电路板上的小型零欧姆跳线。  在库存配置中、它们会拉低引脚。 确保通过将电阻器焊接到"H"3.3V 电源将 MD6和 MD5拉高。

    PCM1861EVM 的默认设置为从模式、Vin2上的输入为单端。 输出将位于光学输出上。 这基本上是用户指南中描述的“模式0”。 确保 Y0和跳线匹配模式0。

    如果您需要在主模式下运行器件、则需要转换为模式1、其中 PCM186x 是主模式、但您需要 USB-I2X 板、以便您可以设置 PCM9211。 这需要使用 GUI...


    此致、
    Ravi