请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCM1861EVM 主题中讨论的其他器件: PCM1861、 PCM9211
大家好、
我们的客户希望通过 PCM1861EVM 将模拟输入转换为 I2S。
该器件是硬件设置、因此我认为 EVM 不需要 GUI 即可运行该 EVM。
我能否确认此器件是否需要 GUI 进行转换?
客户希望在不使用 GUI 的情况下使用此 EVM 进行演示。
此致、
西村