主题中讨论的其他器件:TAS6424
我目前正在测试 TAS6424、但发现 TAS6424始终毫无理由地停止输出
读回寄存器为:
(低于0x6b 是7设备地址的 MSB)
根目录@LicheePi:~编号./i2crw0 r 6B ff 64
读取 I2C 器件@ 0x6b、子地址0xff、读取计数64
64字节读取:
30 32 62 04 55 CF CF CF CF 00 11 00 00 55
00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 14 00 42 21 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
在上面的回读中、我发现了一个问题、从00读取时、总是缺少一个字节、但从0xff 开始、结果正常、但没有检查 I2C 波形、为什么会发生这种情况。
为什么它在切换待机引脚后总是停止输出并重新打开?
我应该怎么做才能找到问题?
此致
动力平移
此致、
动力平移