This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2080D1:TPA2080D 放大器问题如下:1、当音量达到最大值时、失真相对较大2。 当音量达到最大值时、IC 的工作温度非常高3. 当容积达到最大值时、放大器的输出

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2080D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/796240/tpa2080d1-tpa2080d-amplifier-problems-are-as-follows-1-when-the-volume-is-up-to-the-maximum-the-distortion-is-relatively-large2-when-the-volume-is-up-to-the-maximum-the-ic-works-very-hot3-when-the-volume-is-up-to-the-maximum-

器件型号:TPA2080D1

e2e.ti.com/.../SCH_2D00_WSS_5F00_BM20L_2D00_V02.pdfTPA2080D放大器问题如下:
1、当音量达到最大值时、失真相对较大
2.当音量达到最大值时,IC 的工作温度很高
3.当音量达到最大值时,放大器的输出不稳定

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clark、

    我想问几个可能与您所看到的行为相关的问题:
    -您要驱动的扬声器阻抗是多少?
    -您是否遵循了数据表第16页:www.ti.com/.../tpa2080d1.pdf 中有关升压电感器选择的建议

    如果电感器的额定电流不够高、升压转换器可能会不稳定、主要是在高输出电平下。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、我们已使用1.5uH、2.2uH、3.3uH 和4.7uH 的较大电流更改了电感、包括6A 电流的电感测试、但失真没有任何改善。

    以下2.2uH 电感测试说明

    1.蓝牙模块的输出频率响应和失真曲线正常。

    2.验证放大器的输出频率响应和失真曲线、如下所示:

    扬声器:4R

    2.测试的电源电压 VBAT:4V

    3.测试功率放大器的电源 VCC (VBAT)为4V,PVDD 为5.4V。

    4.示波器用于验证电压是否稳定且没有杂波。 它由稳压电源供电。

    5. AP-10dB 输入、功率放大器2W 输出、频率响应曲线无问题

    6.在正常电源电压条件下,失真曲线应大于1%,最大值应大于5%。

    7.不符合 TPA2080D1的规格(VCC 3.6V、输出失真小于1%)。

    8.基极噪声太高。 请帮助列出优化建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想问几个可能与您所看到的行为相关的问题:
    -您要驱动的扬声器阻抗是多少?--4Ω Ω
    -您是否遵循了数据表第16页:www.ti.com/.../tpa2080d1.pdf 中有关升压电感器选择的建议
    ——是的,目前,我们已经用1.5uH、2.2uH、3.3uH 和4.7uH 的较大电流来改变电感,包括6A 电流的电感测试,但失真没有任何改善。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPA2080D1能否实现2.2W 的输出功率?

    目前、当产品的输出功率达到2W 时、IC 的温度非常高(异常)、约为70度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clark、

    该器件能够提供2.2W 的输出、这可以使用 EVM 进行验证。 我在我的一侧尝试了这种方法、在 THD+N = 1.1%左右时、我得到了2.2W 的负载电阻、没有过热。
    您是否曾尝试过不同的扬声器、也通过卸下输出滤波器来尝试过? 如果类似的东西阻止器件发热、则它将与输出负载相关。
    此外、您是否尝试使用与 EVM 相同的电容值(1nF)?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Clark、

    您是否对我在上一帖子中的建议有进一步的评论?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器