This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3122D2:推荐用于放大器板的 SMT 组件

Guru**** 2473010 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3122D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/793636/tpa3122d2-recommended-smt-components-for-amp-board

器件型号:TPA3122D2

大家好、我希望为5个 TPA3122D2放大器芯片制作一个 PCB、以驱动总共10个小型扬声器。 为了节省空间、理想情况下、我希望将 SMT 元件用于放大器周围的电路。  

我想知道为此建议使用哪些组件、尤其是输出电容器和电感器。 我已经尝试在试验电路板上构建此电路、但它不起作用、因为这些组件不符合 D 类放大器输出的要求、遗憾的是数据表中没有明确指定该要求。 此外、EVM 中使用的许多组件似乎在没有可用数据表的情况下已停产、因此我无法检查那里的组件。

有人可以推荐我应该使用哪些组件、或者对于这个放大器芯片的输出电容器和电感器有哪些要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输出功率范围、负载和 PVDD 是多少? 根据这些信息、我们的团队可以为您提出 BOM 选择建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想将此板设计为具有相当多用途的板。  

    我希望电路板能够在以下条件下运行:

    负载:4 Ω 或8 Ω 扬声器

    PVDD:12V 或24V

    输出功率:我不确定如何正确计算、因为这些是为了放大我作为输入提供的任何音频内容。 在绝对最大应力条件下、我猜假设在由24V 电源供电的4 Ω 负载下削波白噪声。 并且没有针对最小应力条件的输入。 这是否为您提供了您需要处理的信息? 如果不是、您可以提供有关如何计算该值的指南?

    在 BOM 选择方面、我需要 Mouser 或 DigiKey 提供器件。 虽然可以考虑使用小尺寸穿孔、但小尺寸 SMT 更可取。  

    感谢您的快速回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、如果我能够使用类似铁氧体磁珠代替大电感器、则更可取: www.mouser.com/.../MPZ2012S221A

    我在其他 D 类放大器设计中看到过这项工作、低成本和小尺寸都非常有用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于您的团队是否可以帮助您选择组件的任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于列出的条件、是否可以跟踪 EVM BOM 以进行组件参考?www.ti.com/.../slou214a.pdf

    对于您喜欢更改或不容易购买的任何特定组件、您可以向我们提供您想要的内容、我们可以帮助您进行双次确认。

    此致
    Linda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我想查找的组件是 L1-L2 (A7503AY-220m 22uH 电感器)和 C9、C16 (B32529C684J 金属聚酯0.68uF 电容器)。  

    我想寻找小型表面贴装组件来替换这两种组件(如果可能、尺寸小于1 cm^2)、尽可能便宜、并且可定期购买慕斯或 DigiKey。 你推荐什么?  

    感谢您的回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于电感器选择、如果您不需要更高的功率并且可以选择较低的 Isat 电感器、则可能会更小。 也可以选择2:1电感器。
    对于 C9、C16、0.68uF 电感器、如果您想选择较小的电感器。 将其保持为 PVDD 电压的1.5倍最大电压可能正常。

    此致
    Linda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否根据我的规格添加指向您推荐的电感器和电容器的链接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您可以与合作人联系以获得2:1电感器、这可能会对您有所帮助。

    markyang@coilmaster.com

    电感器值、您可以保持22uH。


    此致
    Linda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该芯片的电感器的 SRF 要求是什么?

    对于电容器来说、元件选择也很重要吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emmett、

    SRF 没有特殊要求、因为它更适合 EMI 考虑、通常我们认为它高于10MHz 将是好的。

    电容器对于音频性能 THD 很重要、通常薄膜电容器具有最佳性能。


    迪伦