大家好、我希望为5个 TPA3122D2放大器芯片制作一个 PCB、以驱动总共10个小型扬声器。 为了节省空间、理想情况下、我希望将 SMT 元件用于放大器周围的电路。
我想知道为此建议使用哪些组件、尤其是输出电容器和电感器。 我已经尝试在试验电路板上构建此电路、但它不起作用、因为这些组件不符合 D 类放大器输出的要求、遗憾的是数据表中没有明确指定该要求。 此外、EVM 中使用的许多组件似乎在没有可用数据表的情况下已停产、因此我无法检查那里的组件。
有人可以推荐我应该使用哪些组件、或者对于这个放大器芯片的输出电容器和电感器有哪些要求?