This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3138D2:如何修改 TPA3138D2 EVM 以在12V 和6 Ω 扬声器条件下实现10W、1% THD+N?

Guru**** 2583905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3138D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/788919/tpa3138d2-how-to-modify-the-tpa3138d2-evm-to-achieve-10w-1-thd-n-under-12v-and-6-ohm-speaker-condition

器件型号:TPA3138D2

你(们)好  

我们正在测试 TPA3138D2 EVM,其原始电路输出滤波器为 铁氧体磁珠,在  12V 和6 Ω 扬声器条件 (BTL)下可看到2.4%的 THD+N。  

TPA3138D2数据表图 5显示 12V 和6 Ω 扬声器、可实现10W 1% THD+N  

1.是否可以查看数据表图5测试电路。 输出滤波器的 L 和 C 值是多少?  

2.在 输出端使用铁氧体磁珠时是否有更高的 THD+N %?  

下面附上了我们的 EVM 测试结果供参考!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是通过 EVM 板设置实现的。 您可以参阅 EVM 用户指南:www.ti.com/.../getliterature.tsp

    此致
    Linda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linda、

    EVM 用户指南未提及输出滤波器值。 您是否会分享要使用的 L anc C 值?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    10uH+0.68uF、请参阅数据表第19页。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 PY:

    我检查了您的 E2E 帖子、并获得了您对图5的关注、该图涉及 THD+N @ PVDD=12V、6 Ω、10W。

    今天、我设置了平台、并再次确认了测试结果。

    有一些注意事项:

    1) 1)必须在 EVM 电路板现场而非负载现场测量10W 负载功率。 这样可确保3138输出功率为10W、因为传输线路上存在一些损耗。

    2) 2)确保从 EVM 板到负载的布线阻抗尽可能低。

    3) 3)确保3138引脚上的 PVDD 为12V。

    4) 4)差分输入具有更好的 THD。

    所连接的是 TPA3138EVM 电路板上的 THD+N、与电容器形成磁珠、差分输入@ PVDD=12V、负载=6 Ω+47uH、10W。