This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:TLV320AIC3254

Guru**** 2472650 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/794656/tlv320aic3254-tlv320aic3254

器件型号:TLV320AIC3254

我在生产无线电中使用此部件:CTX-10。 (请参阅 commradio.com); AS 和仅在发送端的音频编解码器。

音频输入信号链: MIC;  具有 恒定输出的前置放大器; 分压器 (20k 系列/1k 接地);耦合到 IN1_L 输入的10uF 电容(单声道)。

频率范围为600 - 3300 Hz (语音)。  C3254的输入是  8 mVrms。 (IN1_L)。

编解码器使用 DSP 滤波器(同时使用 mini-DSP)生成正 交 I 和 Q 音频信号(LOR 和 LOL)、从而产生2通道输出。

来自 C3254的输出信号约为100mVrms。

问题(以及较大 R 分频器的原因):在输入信号较高的情况下、输出开始削波。  数据表显示 C3254器件可以接受更高的输入电平

要实现 MIC 增益控制、我至少需要6dB 的 TI FAE。

Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Don、

    您是否想与我分享您的原理图? 如果您希望避免在公共场合显示原理图、则可以通过私人邮件发送。

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、感谢您提出这个问题。  Tony Janke-TI 提供了原理图和代码。  他会向你转发。  

    谢谢、Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Don、我收到了原理图。

    当共模设置为0.9V 时、满量程输入电平为0.5VRMS。 在共模设置为0.75的情况下、该值为0.375Vrms。
    这就是 ADC 开始削波的位置。 您在哪里看到输入开始削波? 使用分压器、您的麦克风信号需要很大才能削波输入。

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Steve、我今天进行了一些示波器拍摄。  我看到的不是削波、而是失真? Tony 现在正在转发这些内容、因为我在这里看不到上载的方法。

    发送的 JPG 在文件名中包含简要说明。

    音频路径为'AUDIO_IN'、通过 U13 (模拟开关)、R 分频器(R64/R225)、IN1_L  即 U20麦克风前置放大器被旁路掉。 音 频源是 PC 音频 信号发生器。 音频频率为1.0kHz。

    线性情况:

    1.P1: 在 R 分压器之前、标称 Vin 为100mV。  (我已经验证了 R 分频器输出;它干净、但很难抓住示波器、因为附近有调制射频。

    2. P2: 这是编解码器输出(1通道)、未过滤。  波形上有一些射频。 这不是问题、只是我的探头。

    但请注意、编解码器会产生增益。  它是否可以包含在涉及的数字滤波器中?

    3.P3:我有一个接受 P2作为输入的有源运算放大器滤波器。  运算放大器输出(示波器快照)进入射频调制器。  很显然、此时我们是干净的、线性的。

    非失真、最大输入情况:

    P4:流入 R 分频器。

    P5:相应的未过滤编解码器输出。

    说明编解码器输出的失真情况:

    P6:高电平输入线性(与中的实际编解码器之间经过线性验证)

    P7: 编解码器输出失真。

    ……………  所以我不知道部件内部发生了什么... 如果您看看当前的增益设置、我可以尝试您建议的各种方法。 但我看到该部件(或我的滤波器)在35mVrms 左右呈非线性状态。

    如果您对滤波器有顾虑:滤波器系数是由我无法再访问的人员开发的。  我很高兴与您分享这些信息。  基本上、它们采用单声道输入信号并在 频率范围内形成正交 I-Q 对(非常精确)。 I 信号的相移为-45度。  Q 信号的相移为+45度;即总共90度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steve、我应该在这里说明我的目标。 该无线电正在生产中、我不希望使用 R-分频器执行任何操作。 我在18个月前无法解决削波问题时就已实施了这一方案。

    发送的示波器快照使用辅助音频输入到对讲机。 我希望使用编解码器提高麦克风输入的增益(用户控制)。 我的用户使用了各种麦克风、但在获得足够的射频输出时遇到了问题。 即使有增益调节前置放大器、使用编解码器(6 dB 以上)通过增益进行一些控制也可以解决该问题。

    似乎我有一些增益余量。 但我认为最好先了解导致输入电平受限的原因。
    谢谢、Don
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Don、我已经了解了您的配置和原理图、但看不到输入将在何处削波。 PGA 上没有增益... 您是否正在使用 miniDSP? 如果是、您可以分享您的流程流吗?
    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、我将流程转发给 Tony。  他会向你转发。  自从我们投入生产以来、我还没有在3年内运行。  您可能会看到两个小型 DSP 都在使用中。  单声道输入分为2个输出(-45度和+ 45度)、以形成正交信号。  滤波器的工作频率精确到500-3000Hz。  

    根据输入和输出电平判断、似乎存在过程增益。  请注意、Don