https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/794656/tlv320aic3254-tlv320aic3254
器件型号:TLV320AIC3254我在生产无线电中使用此部件:CTX-10。 (请参阅 commradio.com); AS 和仅在发送端的音频编解码器。
音频输入信号链: MIC; 具有 恒定输出的前置放大器; 分压器 (20k 系列/1k 接地);耦合到 IN1_L 输入的10uF 电容(单声道)。
频率范围为600 - 3300 Hz (语音)。 C3254的输入是 8 mVrms。 (IN1_L)。
编解码器使用 DSP 滤波器(同时使用 mini-DSP)生成正 交 I 和 Q 音频信号(LOR 和 LOL)、从而产生2通道输出。
来自 C3254的输出信号约为100mVrms。
问题(以及较大 R 分频器的原因):在输入信号较高的情况下、输出开始削波。 数据表显示 C3254器件可以接受更高的输入电平
要实现 MIC 增益控制、我至少需要6dB 的 TI FAE。
Don