This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5731M:0dB 音量时的输出电平

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5731M, TAS5731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/795224/tas5731m-output-level-at-0-db-volume

器件型号:TAS5731M
主题中讨论的其他器件: TAS5731

您好!

当双二阶滤波器、DRC、混频器和音量寄存器增益设置均为0dB 且输入信号电平为0dBFS 时、TAS5731M 是否以非削波输出满量程?

此致、

Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akio、

    数字端无削波。 然而、模拟(PVDD)削波与 PVDD 值和输出正弦波振幅相关。

    RDGS、
    Matthew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matthew 和 San、

    TAS5731M 是开环器件、不是吗?
    开环器件的输出电平可由 PVDD 和 PWM 的占空比决定。
    我认为容积寄存器值与 PVDD 无关。

    此致、
    Akio Ito
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akio、

    你是对的。 TAS5731是一款开环器件、可生成 PWM 占空比而非固定增益输出。 因此、模拟增益与 PVDD 值相关。

    然后、对于0dBFS 输入、整个信号路径中没有削波。 您是否看到任何意外行为?

    RDGS、
    Matthew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew 和 San、

    我们没有 EVM、我们的客户也没有。 我发布了这个问题。

    请注意、
    Akio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否会为我们分享 PVDD 和模拟增益设置、以帮助进一步提出有关削波的建议?

    此致
    Linda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linda - San、

    我很抱歉,我的答复因长假期而迟到。
    PVDD 等待定。
    当我获得 TS5731MEVM 时、我测量了 THD+N 与振幅和波形的关系、如下所示。

    他了解到、根据这些测量结果、PWM 输出在0dB 音量下进行了完全缩放。
    但他问为什么 THD+N 在削波前会增加。
    您能告诉我们原因吗?

    此致、

    Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akio、

    您的输出配置和扬声器连接是什么? TAS5731 GDE 默认配置为2.0模式、如下所示。

    然后、您需要将负载连接到 BTL AB 或 BTL CD:

    RDGS、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew 和 San、

    我在 MODE_2_0设置下测量了 TAS5731M。 BTL 运行的证据是波形的振幅超过20 Vp-p

    对于 AB 类放大器、由于输入与输出特性的非线性、THD 会随着振幅的增加而降低。
    我们客户的问题是、尽管使用带噪声整形器的数字 PWM、但 THD 还是会大幅降低。

    此致、

    Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akio、

    您是否也监测过噪声? 顺便说一下、您可能需要提供详细的 GDE 设置和寄存器配置、PVDD、Matthew 的 Load、以便帮助您进一步分析。

    此致
    Linda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linda - San、

    我们客户的问题不是关于噪声、而是关于失真。 我测量了以下其他数据。

    可以看出、大多数 THD+N 是奇次谐波。
    如有必要、我将发布有关电阻器设置的新主题。

    此致、

    Akio Ito