This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2900C:音频输出中的1kHz 噪声

Guru**** 2472620 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2900C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/797311/pcm2900c-1khz-noise-in-audio-output

器件型号:PCM2900C

大家好、

我在 Windows 10中使用 PCM2900C、但有一个问题。

我遇到 PCM2900C 问题、我在输出中收到不需要的1kHz 声音。 当我在 Windows 10中播放某些音频时、会出现此噪音、但即使声音已静音、也会发出此噪音。

我已经尝试对电路板的设计进行一些修改(例如、使旁路电容器更靠近电路板、使布线更宽、更改布线、过滤 VBUS 布线、检查接地层等) 但无法使输出声音消失。 我尝试将运算放大器滤波器的输入端接地、噪声消失了。 这是已知问题吗?

我认为这是一个驱动程序问题、因为我检查了 PCM290x 的勘误表、在本文档中、它说16位编解码器有问题。 我使用默认的 Windows 驱动程序(USB 音频编解码器)、但在音频通道的配置中、不会显示8位选项(勘误表中推荐)。 特定驱动器的 IC 需求? 请给我发送。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请查找有关此行为的相关主题。 这听起来也可能是这里发生的情况。 您是否有可以分享的原理图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是线程:
    e2e.ti.com/.../337350
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    我使用了 PCM2900C 用户指南 http://www.ti.com/lit/ug/sbau195/sbau195.pdf 中包含的默认原理图

    我尝试了您提到的主题中的建议、但它对我不起作用。

    你有其他建议吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们在1kHz 空闲音调下看到的所有其他问题都已通过滤除来自 USB 线路的1kHz 噪声得到解决。
    您能否向我们展示使用相应1kHz 音调连接到 PCM2900C 的电源图像?