请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCM2900C 大家好、
我在 Windows 10中使用 PCM2900C、但有一个问题。
我遇到 PCM2900C 问题、我在输出中收到不需要的1kHz 声音。 当我在 Windows 10中播放某些音频时、会出现此噪音、但即使声音已静音、也会发出此噪音。
我已经尝试对电路板的设计进行一些修改(例如、使旁路电容器更靠近电路板、使布线更宽、更改布线、过滤 VBUS 布线、检查接地层等) 但无法使输出声音消失。 我尝试将运算放大器滤波器的输入端接地、噪声消失了。 这是已知问题吗?
我认为这是一个驱动程序问题、因为我检查了 PCM290x 的勘误表、在本文档中、它说16位编解码器有问题。 我使用默认的 Windows 驱动程序(USB 音频编解码器)、但在音频通道的配置中、不会显示8位选项(勘误表中推荐)。 特定驱动器的 IC 需求? 请给我发送。
此致、