This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5731M:TAS5731MEVM 在 Windows 10环境中的运行

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/793741/tas5731m-operation-of-tas5731mevm-in-windows-10-environment

器件型号:TAS5731M

 尊敬的 Sirs:

我的客户询问我们在 Windows 10环境中如何操作 TAS5731MEVM 和 MC57xxPSIAEVM。

他 尝试通过 MC57xxPSIA_Firmware 对 USB 固件进行重新编程。

但他无法成功完成该计划。

当然、他知道如何进行 DFUTEST。

我唯一想说的是 PC 操作系统环境的差异。

他使用 Windows 10 PC。

我使用的是 Windows 7 PC。

在我的环境中、USB 固件重新编程将成功。

因此、请告诉我如何在 Windows 10环境中使用 USB 固件重新编程。

此致、

哈斯布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hassbe、

    程序不成功的行为是什么? 我将与软件团队联系、了解 Windows 10对 GDE 的影响。

    另一个要点是尝试将 I2C 地址@工具更改为0x34/0x36。

    RDGS、
    Matthew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matthew 和 San、

    我的客户正在运行 DFU 测试。
    他使用 MC57xxPSIAEVM 和 PC、并移除 A0跳线以开始操作。
    但是、它似乎检测到"未知设备"。
    我对 Windows 10上的另一个 EVM 也执行了相同的操作、但仍然无法正确检测到它。

    请告诉我如何使用 Windows10操作。

    此致、
    Y. Haseeebe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好!

    您使用的是音频 I/O? 通常、我们只需选择 Line (USB_Audio EVM)即可进入高级 TAP。 请参阅随附的文件并向我们确认。

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Linda-San,您好!

    很抱歉我迟到了。

    我的客户已经检查了 PC 的声音属性。
    但他无法识别 USB 驱动程序(USB 音频 EVM)。
    因此、我执行了 DFU 测试并进行了确认。
    但也没有认识到这一点。

    如果您有其他信息、请告诉我。

    此致、
    哈塞伯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yoshihhi、
    如果笔记本电脑的一个 USB 接口出现故障、则逐一尝试其余接口。
    我们已要求软件团队升级新版本、以使 Win10应用程序更强大。

    此致
    Linda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linda-San,您好!

    感谢你的答复。

    如果笔记本电脑的一个 USB 接口出现故障、则逐一尝试其余接口。  

    ⇒我的客户已经检查过。

      但仍然失败。

      然后、我尝试使用他的 EVM 通过我的 PC (Win7)进行 DFU 测试

      然后、他确认 EVM 在与 win10PC 配合使用时工作正常。

      因此、我认为我无法在 Win10PC 上更改或安装 USB 驱动程序(固件)。

     

    我们已要求软件团队升级新版本、以使 Win10应用程序更强大。  

    ⇒我理解。

    Win7支持已停止、因此请尽快更新。

     

    此致、

    哈塞伯