请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPA2038D1 主题中讨论的其他器件: TPA2037D1
您好、专家、
增益为6dB。 我想减小它、因此添加 r1=r2=18.7k Ω、但输出电平为1.48Vrms。
如果 r1=r2=9.09k Ω、则输出电平为1.68Vrms。 我想将增益设置为1.78V/V
似乎 我无法使用增益公式。 为什么? 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Luis、
所有测试均使用 AP-2722源。
案例1。 客户电路板 TPA2038D1、输入电阻为18.7K、增益=2*150K/(150K+18.7K)=1.77V/V
但结果表明 Vo 为1.48Vrms。
案例2。 客户电路板 TPA2038D1、输入电阻为9.09K、GAIN=2*150K/(150K+9.09K)=1.88V/V
但结果显示 Vo 为1.78Vrms。
案例3. 已使用 TPA2037D1EVM、移除输入电容、更改至电阻为18.7K、增益=2*150K/(150K+18.7K)=1.77V/V
但结果显示 Vo 为1.78Vrms。
您对此有什么意见吗?