This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2038D1:输出电压电平问题

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2038D1, TPA2037D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/796745/tpa2038d1-output-voltage-level-issue

器件型号:TPA2038D1
主题中讨论的其他器件: TPA2037D1

您好、专家、

增益为6dB。 我想减小它、因此添加 r1=r2=18.7k Ω、但输出电平为1.48Vrms。

如果 r1=r2=9.09k Ω、则输出电平为1.68Vrms。 我想将增益设置为1.78V/V

似乎 我无法使用增益公式。 为什么? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    对于增益选择、您可以使用增益引脚在6dB 或12dB 之间进行选择。

    但是、如果您希望连接输入电阻器以修改增益、则必须考虑当增益= 6dB 时、输入电阻为150KHz、当增益= 12dB 时、输入电阻为75KHz。

    如果您希望使用电阻器作为可降低增益的电压分频值、则需要插入具有高电阻值的电阻器。 例如、如果您希望将电流增益降低2、则需要在每个输入端添加一个150千欧的电阻器。

    希望这对您有所帮助、如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luis、
    增益选择6dB 并希望降低至5dB。 如何定义 R1/R2?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    您可以尝试使用 R1 = R2 = 30k Ω 吗? 您能告诉我您使用该值获得了什么好处吗?

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    您对此有什么反馈吗?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    我现在将关闭此 E2E 主题。 但是、如果您对此有其他观察或评论、您可以在此主题中发布您的回复。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    谢谢、客户电路没有实施电容、似乎会影响性能和增益。 我会尝试它、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    所有测试均使用 AP-2722源。

    案例1。 客户电路板 TPA2038D1、输入电阻为18.7K、增益=2*150K/(150K+18.7K)=1.77V/V

    但结果表明 Vo 为1.48Vrms。

    案例2。 客户电路板 TPA2038D1、输入电阻为9.09K、GAIN=2*150K/(150K+9.09K)=1.88V/V

    但结果显示 Vo 为1.78Vrms。

    案例3. 已使用 TPA2037D1EVM、移除输入电容、更改至电阻为18.7K、增益=2*150K/(150K+18.7K)=1.77V/V

    但结果显示 Vo 为1.78Vrms。

    您对此有什么意见吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    输入电阻可能会因测试条件而异。 如电气特性中所示、输入电阻取决于一些参数:

    对于 TPA2037D1:
    www.ti.com/.../tpa2037d1.pdf

    对于 TPA2038D1:
    www.ti.com/.../tpa2038d1.pdf

    请查看每个文档中的 Rin 参数、以便根据计算验证输入电阻是否正确。 它可能在75K Ω 至150K Ω(典型值)之间变化。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luis、

    两者设置相同的 Rin。
    TPA2037D1将 RIN=150K Ω 固定。
    TPA2038D1 AV=6dB、RIN=150k Ω。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    对于 TPA2037D1 (EVM)、它看起来与您所做计算中预期的一样正确。

    但是、对于 TPA2038D1、您是否在 EVM 上尝试过此操作? 我想知道这是否与客户电路板相关。 客户对 TPA2038D1EVM 是否具有相同的结果?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luis、
    是的、这就是我的观点。 EVM 结果良好、但我手头没有 TPA2038D1EVM、无法测量它。
    我已经测试了两个客户电路板并获得了相同的结果。 我将尝试应用 EVM 并再次进行测试。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    谢谢你。 请在您下次测试中看到新的观察结果后通知我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.