TAS5756M 的一部分出现问题、请参阅下面的内容。
【条件】
低音扬声器采用・Ω 单声道 BTL
・SPK_OUT+和 SPK_OUT-:两个都为9V
【问题】
・在经过的时间上、SPK_OUT+/-发生差异并增加。
当 SPK_OUT+/-到达时为2V、/SPK_FAULT 检测和输出关闭。
・1秒后/SPK_FAULT 检测、检测被取消并正常运行。
但 SPK_OUT+/-差异很快会增加并关闭输出。
⇒输出开/关周期大约为1秒、
・这些功能(开/关)会提示持续杂音。
・℃TAS5756M 的℃温度、结果为62.63 ̊ C (Ta:25 ̊ F)
冷却 TAS5756M 时、输出目前正常、但温度升高时再次出现问题。
・输出波形低于;
・正常运行(SPK_OUT-看起来不重叠、电压与 SPK_OUT+相同)
・操作有问题
【问题】
①I 认为发生/SPK_FAULT 的原因是通过增加 SPK_OUT+/-来产生过流事件、这是不是正确的?
(__LW_AT__/SPK_FAULT 功能正常运行?)
如果有其他原因、请告诉我。
②What 是否有可能增加 SPK_OUT+和 SPK_OUT-取决于温度?
“在世界③Is 也有同样的问题吗?
此致、
Satoshi