This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5756M:SPK_OUT 电压升高和噼啪噪声

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5756M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/789661/tas5756m-spk_out-voltage-increase-and-pop-noise

器件型号:TAS5756M

TAS5756M 的一部分出现问题、请参阅下面的内容。

【条件】

低音扬声器采用・Ω 单声道 BTL

・SPK_OUT+和 SPK_OUT-:两个都为9V

【问题】

・在经过的时间上、SPK_OUT+/-发生差异并增加。

当 SPK_OUT+/-到达时为2V、/SPK_FAULT 检测和输出关闭。

・1秒后/SPK_FAULT 检测、检测被取消并正常运行。

但 SPK_OUT+/-差异很快会增加并关闭输出。

⇒输出开/关周期大约为1秒、

・这些功能(开/关)会提示持续杂音。  

・℃TAS5756M 的℃温度、结果为62.63 ̊ C (Ta:25 ̊ F)

冷却 TAS5756M 时、输出目前正常、但温度升高时再次出现问题。

・输出波形低于;

・正常运行(SPK_OUT-看起来不重叠、电压与 SPK_OUT+相同)

・操作有问题

【问题】

①I 认为发生/SPK_FAULT 的原因是通过增加 SPK_OUT+/-来产生过流事件、这是不是正确的?

(__LW_AT__/SPK_FAULT 功能正常运行?)

如果有其他原因、请告诉我。

②What 是否有可能增加 SPK_OUT+和 SPK_OUT-取决于温度?  

“在世界③Is 也有同样的问题吗?

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.您是否通过读取寄存器检查了故障触发器
    2.最大输出功率受 OC 和 OT 限制。 取决于 PVDD 和负载选择。

    Andy 会详细跟进您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、

    请参阅下面我的评论。
    ①I 认为发生/SPK_FAULT 的原因是通过增加 SPK_OUT+/-来产生过流事件、这是不是正确的?

    (__LW_AT__/SPK_FAULT 功能正常运行?)

    如果有其他原因、请告诉我。
    [Andy]您能否精确测量您提到的"输出开/关周期"? 是0.65s 还是1.3s?

    ②What 是否有可能增加 SPK_OUT+和 SPK_OUT-取决于温度?
    [Andy]当 TAS5756M 处于空闲状态(未提供音频数据)时、是否会出现此问题?

    “在世界③Is 也有同样的问题吗?
    [Andy]我以前没有听到过类似的问题。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satoshi、您好!

    请回答 Andy 的问题。 如果没有其他问题、我们可以关闭此主题。

    此致
    Linda