This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:TAS5805M 的输出电感建议值、具有 PBTL

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/789756/tas5805m-recommended-value-of-output-inductance-with-pbtl-for-tas5805m

器件型号:TAS5805M

尊敬的 Sirs:

对于 TAS5805M 的采用 PBTL 的输出电感的建议值、我有疑问。

在数据表中、

我在第22页找到以下描述。

μH 4.7 μ A/0.68 μ F 的 μF。

另一方面、我在第83页找到了以下描述。
μH 了 μF Ω 和0.68 μ F 的说明。

您建议使用哪种?

此致、

哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LC 滤波器选择取决于 Fsw 和 outpower。 您可以参考指南:
    www.ti.com/.../getliterature.tsp
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linda-San,您好!

    感谢你的答复。

    我已经了解 D 类 LC 滤波器设计器。

    我的问题不是如何决定 L
    为什么电感值因同一数据表中的描述而异?

    第22页:4.7 μ H

    第83页:10uH

    您的推荐值是什么?

    请告诉我上述问题。

    此致、

    哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Linda-San,您好!

    我现在还没有收到你对我的问题的答复。
    请告诉我下面的问题。

    我的问题不是如何决定 L
    为什么电感值因同一数据表中的描述而异?
    第22页:4.7 μ H
    第83页:10uH
    您的推荐值是什么?

    此致、
    哈塞伯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于384kHZ fsw、建议10uH+0.68uF。 和576/768KHZ 更高的 Fsw、您可以选择4.7uH/0.68uF LC 滤波器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Linda-San,您好!

    感谢你的答复。
    我理解您的意见。

    此致、
    哈塞伯