请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS6424L-Q1 主题中讨论的其他器件:TAS6424
工具/软件:Linux
您好、TI、
我们尝试使用 I2S 或 TDM 在 TAS6424中播放单波文件、但我们遇到时钟故障错误。
我们的 MCLK 为24.576MHz、FSYNC = 48000Hz、SCLK = 768000 (位深:16)
在手册中、其内容为"该器件支持32×FS、48×FS 或64×FS 的 SCLK 速率。"
那么、我们如何为单声道16位支持32fs?
此外、您能否指导如何为 TDM 或 I2S 进行单声道回放? 我们不希望使用立体声模式和 重复数据。
谢谢
Manjunath