This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TAS6424L-Q1:单声道样本回放设置

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/797157/linux-tas6424l-q1-mono-sample-playback-setting

器件型号:TAS6424L-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS6424

工具/软件:Linux

您好、TI、

我们尝试使用 I2S 或 TDM 在 TAS6424中播放单波文件、但我们遇到时钟故障错误。

我们的 MCLK 为24.576MHz、FSYNC = 48000Hz、SCLK = 768000 (位深:16)

在手册中、其内容为"该器件支持32×FS、48×FS 或64×FS 的 SCLK 速率。"

那么、我们如何为单声道16位支持32fs?

 

此外、您能否指导如何为 TDM 或 I2S 进行单声道回放? 我们不希望使用立体声模式和 重复数据。

谢谢

Manjunath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manjunath、

    I2S 和 TDM 需要具有重复数据。  您将需要在每个插槽中具有单声道信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gregg、

    感谢您的澄清。

    [