This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3070RHBEVM-K:PCM3070RHBEVM CAN#39;t CAPTURE USB HW

Guru**** 1144270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/795436/pcm3070rhbevm-k-pcm3070rhbevm-can-t-capture-usb-hw

器件型号:PCM3070RHBEVM-K

您好!

客户收到 EVM 板、但 PC 无法捕获 USB 硬件。

到目前为止、PC 仍然无法捕获 USB 硬件。  

请提供建议、谢谢。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~μ A

 我们的验证/检查流程我们的以下内容:

1.安装 PCM3070-K CS v1.2.3 (修订版 A)、其中包括 TAS1020B (数字音频接口)驱动程序。

但 PC 无法捕获新的 USB 硬件。

2.尝试换用 PC (Win7 base)其它 USB 端口,并在其它2台 PC (win8和 Win10 base)中安装 PCM3070-K CS,也无法捕获 USB 硬件。

3.右键单击 PCM3070EVM-K CS 快捷方式,然后选择属性以选择 Win7兼容模式=>仍然无法捕获 USB 硬件。


4.基于 EVM 连接说明,我们可以看到 D2照明(#5),但仍然无法捕获 USB 硬件。

5.我们还会再次确认 USB SW2设置、数字2和8关闭以及其它与默认设置相同的打开状态。=>仍然无法捕获 USB 硬件。


 

此致、

LIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、LIN、

    看起来驱动程序没有安装。

    您是否介意点击 GUI 的"tools"部分、然后点击 EEPROM 编程。 按照对 EEPROM 进行重新编程的说明进行操作、看看这是否有用。 我必须警告您、DFUTEST 软件是毛刺脉冲、因此请仔细按照说明操作。

    如果您有问题、请告诉我、我将尽力提供帮助

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我已经安装了 DFUTEST 软件、但仍然无法连接...

    我测试两种方法。

    1:执行此步骤

    http://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/773576?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=faq:true

    2:EEPROM 编程(第1页~第3页)

    • 接好司机

    • 编程完成

    • EVM 已断开连接

    请帮帮我。

    非常感谢

    Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kim、

    1. D2是否亮起?
    2. SW2 A1是否关闭?
    3. EVM 在您的设备管理器中是如何显示的?
    4.跳线 W13是否已安装?

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    1. D2是否亮起?  是的

    2. SW2 A1是否关闭? 是的

    3. EVM 在您的设备管理器中是如何显示的?

    4.跳线 W13是否已安装? 是的、并删除了 JMP3和 JMP4

     

    此致、

    Kim Cheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kim、

    驱动程序未安装。 插入 EVM 时、是否会在右下角弹出一个对话框、提示检测到新的 USB 设备、窗口正在寻找驱动程序?
    右键单击 USB Composit 设备时、您能获得有关该驱动程序的更多信息吗? 为什么不安装?
    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kim、

    您是否能够解决此驱动程序问题?

    此致、
    -Steve Wilson