请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/796431/linux-tas5766m-linux-driver
器件型号:TAS5766M工具/软件:Linux
我有一位客户想要在基于 ARM32 Linux 的计算机上运行的音频扬声器中使用 TAS5766。 他们希望拥有几乎50个单独的 EQ 设置! 首先 、他们需要一个基于 Linux 的驱动程序。 我已将其转至以下帖子、其中包含适用于 TAS5766的基于 Linux 的驱动程序:
https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/719216
但是、上面的 e2e 文章指出 驱动程序尽可能简单、其主要目的是展示如何集成 PPC3生成的报头文件。 不确定这是否最适合客户、但还是一个很好的起点。 我预计会有后续问题、因此这篇帖子有点抢先、因为我想知道我们是否有任何其他基于 Linux 的驱动程序、这些驱动程序将更容易支持他们的设计工作。
请告诉我、
感谢您的问候、John Garrett TI-AFA