This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TAS5766M:Linux 驱动程序

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/796431/linux-tas5766m-linux-driver

器件型号:TAS5766M

工具/软件:Linux

我有一位客户想要在基于 ARM32 Linux 的计算机上运行的音频扬声器中使用 TAS5766。  他们希望拥有几乎50个单独的 EQ 设置! 首先 、他们需要一个基于 Linux 的驱动程序。  我已将其转至以下帖子、其中包含适用于 TAS5766的基于 Linux 的驱动程序:

https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/719216

但是、上面的 e2e 文章指出 驱动程序尽可能简单、其主要目的是展示如何集成 PPC3生成的报头文件。  不确定这是否最适合客户、但还是一个很好的起点。  我预计会有后续问题、因此这篇帖子有点抢先、因为我想知道我们是否有任何其他基于 Linux 的驱动程序、这些驱动程序将更容易支持他们的设计工作。

请告诉我、

感谢您的问候、John Garrett TI-AFA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    您提到的 e2e 线程绝对是一个很好的起点、因此客户只需使用 PPC3来替换示例下载脚本部分、从而生成特定的 DAP 配置。

    Andy 将在需要进一步帮助时跟进此主题。

    RDGS、
    Matthew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、
    理解并感谢! 我将在收到客户关于 Linux 驱动程序的回复后立即跟进。
    再次感谢 John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    如果我的理解是正确的、您的客户可能希望即时加载其 EQ 设置。 如果是、您的客户需要向驱动程序添加其他代码以进行处理。 如果您的客户想了解更多详细信息、请发送电子邮件给我。

    Andy