This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:D 类放大器的输出带宽

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/796309/tas5825m-output-bandwidth-of-class-d-amplifier

器件型号:TAS5825M

大家好、

我有兴趣了解上述器件或类似器件的输出带宽性能。

显然、作为消费类器件、高达20kHz 的频率通常是所有人关心的、因此这是所有图形达到并经常达到的频率、即使支持超过48kHz 的采样率、任何高于~24kHz 的频率分量也会被过滤掉。

我有一个带宽高达48kHz 的信号-最好是更多、例如96kHz -如果我通过 I2S 向该放大器发送此类带宽的信号、那么实际可以向扬声器传输哪些频率(假设扬声器能够辐射此类频率)?

我们非常感谢您的任何帮助或建议!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

    TAS5825M 确实支持高达192kHz 的输入采样率、这意味着最大带宽为96kHz。

    关于配置方法、您可以参考 http://www.ti.com/lit/an/slaa786a/slaa786a.pdf 2.流程交叉参考零件。 最大内部采样率显示了内部 DSP 处理频率。

    例如、工艺流程8 (内部管理、2.0)支持192kHz 内部采样率。 因此、如果输入192kHz SR 信号、输出带宽可实现96kHz。

    RDGS、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matthew、

    感谢您的快速响应。 很抱歉按下您的按钮、但在按下分配有限资金按钮之前、我需要... 因此、数字信号路径不仅支持高达96kHz 的带宽、而且包括放大器在内的模拟信号路径也可以通过如此高的频率?

    此致、

    安东尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于96k 信号、如果您的扬声器响应没有问题、DSP 和放大器本身都可以处理该带宽。