请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5825M 大家好、
我有兴趣了解上述器件或类似器件的输出带宽性能。
显然、作为消费类器件、高达20kHz 的频率通常是所有人关心的、因此这是所有图形达到并经常达到的频率、即使支持超过48kHz 的采样率、任何高于~24kHz 的频率分量也会被过滤掉。
我有一个带宽高达48kHz 的信号-最好是更多、例如96kHz -如果我通过 I2S 向该放大器发送此类带宽的信号、那么实际可以向扬声器传输哪些频率(假设扬声器能够辐射此类频率)?
我们非常感谢您的任何帮助或建议!