请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5825M 大家好、
我正在研究实施多种‘tunes’的方法,每种方法都可以通过 TAS5825M 支持不同的音乐类型(类似于 iPhone 为不同的流派提供 EQ 曲线的方法)。 我一直在使用 PPC3软件中的 Snapshot 功能来尝试这一概念。 我是否可以使用单个 PPC3文件中包含多个快照、并能够通过控制寄存器选择这些快照?
一般而言、TI 是否有关于如何支持不同 DSP 调优的建议? 如果是、是否有任何有关如何实现这些功能的详细信息?
另一个问题是、我在蓝牙芯片中有一个上行 DSP。 您是否对使用上行 DSP 以及将 EQ/压缩设置馈送到 TAS5825M 有任何疑问?
谢谢
Brian