This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:支持多个调优文件与放大器;上行 DSP

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/792602/tas5825m-support-for-multiple-tuning-files-upstream-dsp

器件型号:TAS5825M

大家好、

我正在研究实施多种‘tunes’的方法,每种方法都可以通过 TAS5825M 支持不同的音乐类型(类似于 iPhone 为不同的流派提供 EQ 曲线的方法)。 我一直在使用 PPC3软件中的 Snapshot 功能来尝试这一概念。 我是否可以使用单个 PPC3文件中包含多个快照、并能够通过控制寄存器选择这些快照?

一般而言、TI 是否有关于如何支持不同 DSP 调优的建议? 如果是、是否有任何有关如何实现这些功能的详细信息?

另一个问题是、我在蓝牙芯片中有一个上行 DSP。 您是否对使用上行 DSP 以及将 EQ/压缩设置馈送到 TAS5825M 有任何疑问?

谢谢

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通常、这种多调优可以集成到主机中、就像赢得客户应用软件一样。

    我会让 Andy 再次向您确认。

    此致
    Linda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Linda。 期待您或 Andy 提供的任何其他信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只是想跟进一下、看看是否还有其他选项需要考虑。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Linda、Andy:

    为了恢复原始响应、我相信您所说的是支持多个调谐、我需要实现具有非易失性存储器的主机 uC、我会将多个 PPC3调谐图像编程到其中。 然后、在选择后、主机 uC 将执行所选图像加载到 TI 智能放大器中。

    这是正确的吗?

    还有其他方法值得考虑吗?

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如您所知、对于每个扬声器、有一条专用阻抗曲线和专为该扬声器调优的 EQ 曲线。 它可能只是一个适合该扬声器的可调整调优文件。
    对于 Windows 声音效果、这可以通过"windows media player "等主机用户界面实现。

    此致
    Linda