请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCM5122 您好!
我有一个设计、希望在电路处于活动状态时保持 DAC 处于活动状态、这意味着防止 DAC 进入断电/待机模式。 我将通过 I2C 访问 PCM5122。
在第0页寄存器2中、我看到我可以关闭 DAC 或将其设置为待机模式。 我是否可以将第0页寄存器44设置为8秒、然后每7秒将第0页寄存器2设置为"正常操作"以使 DAC 保持活动状态? 是否有任何其他方法使 DAC 保持"有效"?
我无法控制 I2S 数据、因此无法通过发送非零数据和保持 LRCK/ BCK 活动来保持其活动状态。
谢谢!
Ted