This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5122:防止标准/断电模式

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/796478/pcm5122-preventing-standy-power-down-mode

器件型号:PCM5122

您好!

我有一个设计、希望在电路处于活动状态时保持 DAC 处于活动状态、这意味着防止 DAC 进入断电/待机模式。 我将通过 I2C 访问 PCM5122。

在第0页寄存器2中、我看到我可以关闭 DAC 或将其设置为待机模式。 我是否可以将第0页寄存器44设置为8秒、然后每7秒将第0页寄存器2设置为"正常操作"以使 DAC 保持活动状态? 是否有任何其他方法使 DAC 保持"有效"?

我无法控制 I2S 数据、因此无法通过发送非零数据和保持 LRCK/ BCK 活动来保持其活动状态。

谢谢!

Ted

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所有、

    实际上、我认为我可以回答我自己的问题:将寄存器37中的 IDBK 位置1将阻止 DAC 断电、这正是我需要的。 相反、DAC 将进入待机状态、这实际上对我的应用来说是不错的。 在启动时、DAC 在接收到有效的 I2S 数据之前不会为电荷泵供电、因此我将使用来自 BT 模块的"音调"来快速启动 CP、以便 DAC 可以进入待机模式。

    如果有更简单的方法来实现这一目标,我就听了:)

    谢谢!
    Ted