This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:TAS5825是否支持192kHz I2S 输入的40kHz 输出带宽?

Guru**** 2541270 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/796203/tas5825m-does-tas5825-support-40khz-output-bandwidth-with-192khz-i2s-input

器件型号:TAS5825M

您好、Sirs、

如标题所示、TAS5825是否支持192kHz I2S 输入的40kHz 输出带宽?

谢谢、此致、

陈耀恩
2019年4月25日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    TAS5825M 支持具有内部管理模式的192kHz I2S 输入、40kHz 带宽。 可按如下方式进行配置:

    RDGS、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的建议、Matthew、Wayne Chen