This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:TPA3255将焊盘连接到顶层接地层。

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/795274/tpa3255-tpa3255-connecting-pad-to-top-layer-ground-plane

器件型号:TPA3255

尊敬的论坛

我不想在论坛上"淹没"无数问题、但我想尽可能接近 TI 的设计目标、以避免未来出现问题。
问题如下:

顶部焊盘... 在世界上、人们如何通过散热器将其连接到良好的接地端?  我们大概需要使用一点热传导化合物? 在这种情况下、电气连接充其量是不安全的。

一般般 是否要依赖非常精细的容差和散热器表面的干净,且散热器上没有热传递化合物?  在我看来、即使是一只灰尘也足以在那里建立脆弱的联系?

如果有一种确保良好接地连接的良好方法、而不使用热传递化合物.. 请告诉我。

此致

Julian
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julian、

    我不确定我是否完全理解您的问题。 顶部焊盘:我在数据表中找不到"将焊盘连接到顶层接地层"一词。 您是否要求将散热器连接到 PCB 接地?  答案应该是: 散热器是一个有噪声的部件、它具有从器件散热器传导到化合物以及传导到散热器的巨大噪声。 为解决此问题、需要通过散热器 PCB 接地连接来旁路噪声。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好,迪伦

    我的问题与3255顶部散热焊盘和散热器之间如何获得良好的接地/电气连接有关。 我通常会在3255焊盘和散热器之间使用热传递化合物 、但 这不会提供良好的电气接触。  我昨天搜索了导电润滑脂。 现在、我知道如何解决这个问题。

    在应用的数据表中、您将发现以下内容: (请参见图) BTL 版本的布局指南中显示了许多"接地"引脚未连接到任何设备、尽管这意味着它们连接到"顶层接地覆铜"。 注意 T3还指出、散热外露焊盘和接地端之间必须有良好的连接...  我只是不知道如何通过散热器实现"良好的接地连接"。  3255上的接地引脚连接到这个外露焊盘、因此只要我能够获得一个很好的连接、所有引脚都应该很好。

    答案..导电润滑脂!

    感谢你的帮助。

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Julian、

    我现在理解您的问题。 我认为您对 T3的描述有误。

    T3是一个孔、具有两个功能:1)使用螺钉锁定散热器2)充当散热器 PCB 接地连接。 因此、所需的散热器接地连接并不意味着散热器器件暴露的金属连接、而是连接到 PCB 的接地、也就是 T3位置。



    迪伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,迪伦
    我很高兴听到你的讲话。 我实际上跟踪了一些"导电润滑脂"(如热传递压紧装置、但导电)、我打算在将散热器连接/连接到外露焊盘时使用这些润滑脂... 我认为从焊盘到 PCB 的良好接地连接应该有所帮助。
    谢谢
    Julian