This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:TPA3255在输出 C &D 上的不稳定性

Guru**** 2534380 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/794884/tpa3255-tpa3255-instability-on-outputs-c-d

器件型号:TPA3255

尊敬的论坛 (如果您在那里、请注意 Dan)


正如我的其他相关问题将显示的那样、(TPA3255)我一直在努力解决 C&D 输出不稳定的问题。 虽然我的问题是更多的“A&B”是好的.. "C&D"已失效、故障线变为低电平。 (这是与 BTL 模式的数据表"应用"完全一致的原理图。  我发现移除电感 器使 C&D 能够在 o/p C&D 时生成 PWM、直到他们进入现在不存在的电感器。  在阅读了另一位"战斗者" 与 Dan 关于此主题的所有讨论后、我感觉不像我那样像这样的混乱。   我还发现 AVDD 不稳定、各种疯狂的事情正在发生...
我通过在测试电源的测试引线进入受测 PCB 的位置添加2个大型去耦电容器、解决了大部分问题。  这仍然使 C&D 显得有些破旧和不可预测。

测试刚刚完成。  我缠绕了几个10uH 的类环、 并将连接到 C&D 输出、我只有50V 单片1uF 电容器、因此我将 PVDD 降至22V。 无论如何…… 现在、两侧都工作正常。
很显然、我的 PCB 存在一些问题... 有人会认为... 但这就提出了这样一个问题 :"您可以检查 PVDD 和/或 GND 的每个点多少次、仍然得到相同的结果。 "一切正常"..nothing ODD。 什么都没有短路?

考虑到...在高电流条件下输出电感器可以降低 L 值,在情况下启动"L"至15uH 是否有任何优势? (如中所示。 将其绕组至该规格)

我在器件上没有任何负载、我想知道这是否可能是一个问题?   当我获得一些 1uf 100V 电容器时、我将尝试具有一些负载和完整53v 的测试单元(我的 PCB)。

显然、我不是唯一经历过这一挑战的人、但至少我已经取得了一些进展。  我在这里的问题是这个... 在提到了 C&D 输出稳定性的另一个线程中、它没有得到解决!   因此,我没有要考虑的“解决办法”,只有这个问题。

有什么建议、指导?
谢谢

Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Julian:

    自您取得进展(基于另一个 E2E 帖子)以来、这是否仍然相关?

    此致、
    Robert Clifton