This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106:AM5718的音频编解码器

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5718, TLV320AIC3106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/792011/tlv320aic3106-audio-codec-to-am5718

器件型号:TLV320AIC3106
主题中讨论的其他器件:AM5718

您好!  

我将 AM5718与音频编解码器 TLV320AIC3106相连。 原理图如附件所示。 我已从 AM572x GP EVM 原理图派生此原理图。

我使用一些 LDO 来生成 AVDD、DRVDD (3.0V) 和 DVDD (1.8V)。 我添加了它们、以实现良好的 PSRR 并满足定序要求。

请查看原理图。

对于时钟、我使用24.576MHz 晶体为编解码器生成主时钟。 我打算使用该器件进行8kHz、48kHz 采样。

e2e.ti.com/.../AudioCodec.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh、

    您所有未使用的模拟输入(line1R、line1L 等) 可连接在一起、并通过0.47uF 电容器将交流耦合到终端。  这将有助于防止不必要的噪声耦合到器件中。

    您还有一些非常大的去耦电容器。  您可以查看数据表、建议 AVDD 引脚、DVDD 和 IOVDD 使用1uf。  建议仅对 DRVDD 引脚使用10uf、因为这是耳机驱动器的电源。 这不是一大问题,但应该指出,供应可能需要更长时间才能稳定下来。  

    另外、 关于 MCLK、我不清楚 MCLK 的路由。  晶体是否馈送处理器、处理器是否将缓冲 MCLK 路由到编解码器?  还是晶体同时馈送处理器和编解码器?

    您可以查看 有关 MLCK 和音频总线配置的应用报告。

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "关于 MCLK、我不清楚 MCLK 的路由。  晶体是否馈送处理器、处理器是否将缓冲 MCLK 路由到编解码器?  还是晶体同时馈送处理器和编解码器?""

    AM5718使用24.576MHz 来获得用于音频时钟的 MCLK。 AM5718正在将 MCLK 路由至编解码器(ASI 从模式)。

     

    随附的是按照您的建议修改的原理图。 我想您建议像原理图中那样将0.47uF 接地。

    e2e.ti.com/.../4034.Schematics_5F00_TI.pdf

     

    Rakesh

     

     

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rakesh、

    这看起来很好。 是的、这正是我们对未使用输入的建议。

    此致、
    -Steve Wilson