请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320AIC3104EVM-K 尊敬的 TI 团队:
TLV320AIC3104EVM 电路板有问题、我只想同时启用板载麦克风和板载耳机。
我在 windows7上使用了 TLV320AIC310xEVM_v1.0.1软件。
EVM 板上的所有跳线均根据用户指南进行了正确设置。
我已在软件中尝试以下更改。
音频输入/ADC
->麦克风偏置:2.5V
-> IN1L:SE、工作、0dB
->弱 Comman 模式偏置:左侧和右侧活动
->左侧 ADC:加电
PGA 增益:59.5dB
DAC/线路输出
->左侧 DAC:加电
->输出路径:与模拟输入混合
->音量:0dB
->左侧线路输出:上电
音频接口
-> I2S 模式、16位、连续传输模式
输出级配置
->完全电势、无电容
然后执行命令缓冲器、但不会收到任何麦克风事件
但麦克风在使用板载耳机插孔时无法正常工作。
此外、我尝试在 J17上连接外部扬声器、但听不到任何声音。
如果需要更多信息、请告知我。
此致、
Hemang Gadhavi