This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104EVM-K:如何同时启用板载麦克风和板载耳机插孔。

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/792349/tlv320aic3104evm-k-how-to-enable-onboard-mic-and-onboard-headphone-jack-at-the-same-time

器件型号:TLV320AIC3104EVM-K

尊敬的 TI 团队:

TLV320AIC3104EVM 电路板有问题、我只想同时启用板载麦克风和板载耳机。

我在 windows7上使用了 TLV320AIC310xEVM_v1.0.1软件。

EVM 板上的所有跳线均根据用户指南进行了正确设置。

我已在软件中尝试以下更改。

音频输入/ADC
->麦克风偏置:2.5V
-> IN1L:SE、工作、0dB
->弱 Comman 模式偏置:左侧和右侧活动
->左侧 ADC:加电
   PGA 增益:59.5dB

DAC/线路输出
->左侧 DAC:加电
->输出路径:与模拟输入混合
->音量:0dB
->左侧线路输出:上电

音频接口
-> I2S 模式、16位、连续传输模式

输出级配置
->完全电势、无电容

然后执行命令缓冲器、但不会收到任何麦克风事件

但麦克风在使用板载耳机插孔时无法正常工作。

此外、我尝试在 J17上连接外部扬声器、但听不到任何声音。



如果需要更多信息、请告知我。

此致、

Hemang Gadhavi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hemang、

    您是否尝试听到耳机上的麦克风? 由于麦克风仅路由到 DOUT、因此不会直接路由到 DAC。

    如果您希望在耳机输出上听到麦克风、则可以选择这样做、PGA 输出可路由到 HPOUT。

    #将 PGA_L 路由至 HPLOUT
    W 30 2E 80
    将 PGA_R 路由至 HPROUT
    W30 3F 80

    请注意、有针对板载麦克风和耳机输出的预设。

    您真正需要做的就是转到预设配置、单击"立体声播放到交流耦合耳机输出"、然后单击"加载"、
    接下来点击"Onboard Microphone to digital output"、然后点击"load"。

    然后、您可以将我上面写的四行内容复制粘贴到命令提示符中(在所有命令的末尾)、然后单击"execute command buffer"(执行命令缓冲区)

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steve、

    很抱歉重播太晚了

    感谢您快速、出色地重播。 它工作正常。

    现在、我可以听到耳机上的麦克风。

    但现在的问题是、只有左侧耳机工作、而不是两者都工作。 请就此提供帮助。

    此致、
    Hemang Gadhavi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hemang、

    奇怪的是、您能否检查 Jmp3和 JMP4是否都已安装?
    如果他们正在尝试将下面的代码直接复制到 GUI 上的命令提示符中并再次检查?
    此致、
    -Steve Wilson

    W 30 00 00 #设置为 PAGE 0
    W 30 01 80 #软件复位
    W 30 07 8A # FS (ref)=44.1k、左侧 DAC 数据进入 LDAC、右侧 DAC 数据进入 RDAC
    W 30 11 0F # MIC2L 路由至左 PGA 输入
    W 30 12 FO # MIC2R 路由至右侧 PGA 输入
    W 30 16 7C #右侧 ADC 加电
    W 30 13 7C #左侧 ADC 通电
    W 30 0F 00 #左 PGA 启用,增益= 0dB
    W 30 10 00 #右 PGA 启用、增益= 0dB
    W 30 19 80 #麦克风偏置已启用设置为2.5V
    W 30 29 02 #右 DAC vol 遵循左 DAC vol
    W 30 2B 00 #取消左侧 DAC (和右侧)增益的静音= 0dB
    W 30 0E 80 #输出设置为交流耦合。
    W 30 25 E0 # L 和 R DAC 加电
    W 30 26 10 # HPRCOM 是独立的 SE 输出。
    W 30 2F 80 # DACL1路由至 HPLOUT =增益= 0dB
    W 30 40 80 # DACR1路由至 HPROUT -增益= 0dB
    W 30 2E 80 #将 PGA_L 路由到 HPLOUT
    W30 3F 80#将 PGA_R 路由至 HPROUT
    W 30 41 0D #加电 HPROU、禁用静音
    W 30 33 0D #加电 HPLOUT、禁用静音