This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:无法使 TPA3255正常工作。 在芯片输入(模拟)上似乎是一个问题?

Guru**** 2538130 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/792391/tpa3255-cannot-get-tpa3255-to-work-seems-to-be-an-issue-at-the-chip-input-analog

器件型号:TPA3255

尊敬的论坛

我一直在努力争取让3255“工作”(BTL 模式)… 迄今没有成功。  

通过这个 PCB 的迭代.... 当我将所有器 件连接起来时、包括音频输入(1V 峰值)复位变为高电平(见下文)、但输出稳定在大约1/4 PVDD、在本例中仅为31V、用于测试目的。

 我需要回答几个可能有帮助的问题。
在下图中、它显示了通过'd 阻断电容器'的模拟输入...这很好... 但我确切地说、我在电容的一侧(前置放大器侧)有1V 峰值、但在3255侧、它上升到大约3V、并叠加交流音频。  这是不是这样的吗?

我似乎也遇到了上电复位问题。 我尝试使用主动 LO 复位(CAT811)、但复位线始终保持低电平、设备无法正常工作。

我移除了有源复位芯片、现在从3255复位线路到 3.3V 只有一个10k (现在它在上电后变为高电平) 、该线路上没有任何电容器... (是否应该有一个用于启动?、比如 uProcessor?)

如果用向上键控制这个系统、这是否假定从向上键的复位线路将是一个专门用于这个目的的 I/O 线路?  大概是将'Reset'置为低电平...然后释放它,将端口旋转到高阻态,以释放 RESET 线路以进行3255内部控制。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julian、

    1、输入电容右侧电压为3V、这是正确的。 该电压设计用于以3V 电压对输入进行偏置。

    2、使用10千欧的上拉电阻器可以正常工作、但使用 CAT811则无法正常工作。 我不得不说、CAT 811无法正常工作。

    RESET 引脚用于将器件置于关断模式。 因此、如果您需要将器件设置为关断、请使用 IO 对其进行控制。 如果不需要复位、那么只需使用 RC 上电复位电路即可。


    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢迪伦、这很有帮助。
    现在、我看到我可以使用极化电解电容器、将+侧连接到3255输入。 使事情变得更加简单。

     作为背景.. 我有2个电源。  将+12和-12)连接到一个接头、将53v (在我的案例中为31v)连接到另一个接头。
    显然(在我看来)、在插入低压电源后、3255将认为 HV 电源"欠压"并产生故障。  但我认为,当我连接了所有设备并执行手动复位时,这应该是正确的。 (短接复位至接地、然后释放)


    我发现、即使在执行所有这些操作后、故障线也会变低。 当我手动将复位短接至接地时... 故障线路瞬间变为高电平(没有明显的高电流)  、然后再次变为低电平。 我已经检查了 PCB 的每个位、以了解可能导致它的任何故障...  (但 我可能遗漏了一些东西)

    我检查了所有电压、一切正常。 我甚至将我的测试板与我来自中国的"爆震"TI EVM 板进行了比较(这种方法很好)
    现在、我正在做一个全新的裸骨 PCB、非常小心间距等、并尝试避免3255引脚之间可能出现任何短路(尽管我已经测量过这些短路)
    并且、o/p 或我可以检测到的其他相邻引脚之间没有短路。

    假设3255上的 RESET 引脚有内部上拉电阻器,在我释放手动复位后将运行该引脚,是否存在任何问题? (将复位短接至接地、然后将其释放)
    复位脉冲应该持续多长时间是否存在任何时序问题?
    谢谢
    Julian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的迪伦

    我已经取得了一些进展、但需要一些建议。
    1) 1)首先是3255的"输入"处的直流偏置..... 我发现1个偏置电压为4.0v、另一个为3.5V

    2) 2)自举... 我查看了自举电容器的情况(确保没有 o/p 到 o/p 或 o/p 到 grnd 短路后)、我发现一个输出上有一个合适的波形、但另一个没有!

    我的电源电压仅为31伏

    3255会以某种方式将其视为故障? 触发故障输出。

    图中显示了波形
    如果在另一个输出端没有此类波形、这是否表明芯片可能出现故障?
    此致
    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    去 Saga 的时候… TPA3255

    进度。
    在我上一封电子邮件中、我在自举点显示了波形。   实际上、事实证明整个通道实际上正常工作!  我馈入了音频、PWM 在音频之后执行正确的操作。 (O/P A 和 B)

    我仍然无法让另一方工作。   

    我注意到、如果没有运算放大器馈入音频输入、也会"无"-无偏置、无音频输出... 无 PWM、无自举... 没有。  因此、该器件似乎需要正确的运算放大器输入才能正常工作。

    这让我想知道 输出 C 和 D 可能有什么问题?   我已经完成了从接地到 O/P 再从 O/P 到 PVDD 的 MOSFET 检查、它们显示"正常"(仪表的二极管功能为0.4V)。

    FAULT 仍为"低电平"(但这不会妨碍工作侧工作)、这符合器件保护数据表中的表3、表明 OUTD 侧的 OUTR 存在故障?   

    我将再次更改芯片、看看这是否解决了问题。

    欢迎提出任何建议。

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    芯片已更改...、结果相同。 一侧不会在自举点产生任何输出或具有任何 PWM。 我现在得出的结论是、PCB 中存在一些非常昂贵但错误的东西。 就像我检查了50次,但还是得到了同样的结果。。。 “还可以”…… 我按下 ON。 感谢你的帮助。