This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3138D2:TPA3138D2的电源纹波抑制比与频率数据间的关系。

Guru**** 2469450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3138D2, TPA3116D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/792968/tpa3138d2-supply-ripple-rejection-ratio-vs-frequency-data-for-tpa3138d2

器件型号:TPA3138D2
主题中讨论的其他器件: TPA3116D2

尊敬的 Sirs:

我的客户询问了  TPA3138D2的电源纹波抑制比与频率数据。

我检查了数据表、但找不到它。

然后我检查了其他器件,并在 TPA3116D2的数据表中找到了下图。

您是否拥有与 TPA3138D2的 TPA3116D2相同的数据?

因此、请告诉我  TPA3138D2的电源纹波抑制比与频率间的关系数据。


此致、

哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshiki、

    此处是 TPA3138D2 PSRR 与频率数据、供您参考。

    测试条件:BD 模式、6 Ω+47uH、26dB 增益、12V PVDD。

    RDGS、
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew 和 San、

    感谢你的答复。

    我会将其发送给我的客户。

    此致、

    哈塞伯