在应用报告 SLAA701A (LC 滤波器设计)中、第35页的表10显示不建议在 D 类应用中使用电解电容器(表中包括铝、钽、POSCAP)。
我想讨论(或在任何情况下、听取任何意见)原因。 尤其是铝聚合物或钽聚合物的相关信息 (应用报告是2016年发布的、因此我对不包含这些内容感到有点惊讶)。
我的用例是 :对于低音炮放大器、我希望获得比"标准"滤波器大约70kHz 低得多的截止频率。 这会导致大约10uF 或更高的电容器; 100V 时具有该值的薄膜电容器非常大且非常昂贵。
我认为电解电容器使用的候选原因包括:
- 极化---不应成为问题; 对于 TPA3255的任何输出配置(SE 或 BTL),每个端子(每个电容器)上的滤波输出都是严格的正输出。 过冲是否显著、我们是否可以在0V 侧过冲/振铃、使电压变为负电压的时间足够长、从而损坏电容器?
- 频率/纹波电流能力? 我觉得这是真正/主要的原因--电解电容器中标记为"音频"的所有规格 (在 DigiKey 搜索中) 都指定了实际非常低的纹波电流,并且规格仅达到100kHz 左右。 这是否意味着 TPA3255输出端的600kHz 太大而无法处理?
- ESR? 电解(和钽)电容器往往具有相当高的 ESR 值、我想这会使滤波器失效(加上电容器会因纹波电流而过热、对吧?)
- 铝聚合物电容器呢? ESR 可能非常低。
- 添加并联的小型薄膜电容器会怎么样? 例如,如果我需要16uF 的电容,我可以将电解15uF 与1uF 的薄膜并联( 不确定这会产生很大的差异-- 我们不能希望1uF 在纹波频率下充当短路、因为这意味着该电容足以消除纹波)。 不过、它似乎可以提供帮助。