This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3131D2:设计问题

Guru**** 2597305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/792520/tpa3131d2-design-question

器件型号:TPA3131D2

你好,先生。

下面是一些设计问题、您需要查看。 感谢帮助~

如 下图所示、具有4 Ω 扬声器的 TPA3131设计、PLIMIT 为8W、分压器电阻是多少?

TPA3131默认具有10倍的最小增益 AMP、通用编解码器默认输出1.2Vrms 至 AMP。

计算后[(Vin*增益)^2/R]=输出功率= 18W@8 Ω/36W@4 Ω

但 TPS3131具有4W@8ohm /8W@4ohm 的 PLIMIT 功能

符合 TPS3131规范的原因是什么?

3. TPA3131 PLIMIT 是否有机会进行调整? 因为蓝线被阻断。

4.采用何种设计来限制输出功率?

5.请说明主/从模式?