This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1632:OPA1632滤波

Guru**** 2510835 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/792603/opa1632-opa1632-filtering

器件型号:OPA1632

当使用二阶巴特沃斯 LPF 配置 OPA1632时、我很难理解为什么衰减从每十倍频-40dB 开始、然后在大约650kHz 频率下变为每十倍频-20dB。 我附加了 Tina 文件和图解图像。

e2e.ti.com/.../OPA1632_5F00_2nd_5F00_order_5F00_LFP_5F00_ex.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    最终、用于全差分放大器的 MFB 滤波器拓扑在频率超过放大器不再具有环路增益且在本质上不再有助于滤波器的点时、将滚降至每十倍频-20dB 的响应。

    此致、