This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106-Q1:关断电源轨后 GPIO2上的间歇脉冲

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3106-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/789454/tlv320aic3106-q1-intermittent-pulse-on-gpio2-just-after-shutdown-power-rails

器件型号:TLV320AIC3106-Q1

您好、E2E 团队、

  我的客户在关断电源轨后、在 TLV320AIC3106-Q1的 GPIO2上出现意外脉冲。

请参阅下图中的金色波形。

1) 1)    音频编解码器关闭时
2)     MFP0、MFP1、IOVDD = 1.8V
3)     3) DVDD、DRVDD、AVDD_DAC = 0V
他们怀疑 IOVDD、MFP0或 MFP1上的1.8V 电压间歇性地引入 GPIO2。
因为它 发生在 3106 侧 、即使在 A2B 器件和 3106之间有切割迹线、
我的客户 认为这个脉冲来自3106。
可能的行为是由内部电路造成的吗?
这种情况非常罕见、因此很难重现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kenneth、

    我看不到您的图片、您能否重新发布?

    是否配置了 FP0和 MFP1?

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉。 我再次发布了它。 在原理图中、MFP0和 MFP1直接连接到1.8V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kenneth、

    您提到很难重现、因为很少发生。 您能解释得更多吗? 当我在 EVM 上设置它时、它是否会在50次中仅发生1次? 还是特定于配置?

    断开电源后、是否使用硬件复位引脚?

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steve、

    我的客户告知在他们的电路板上发生了1次事件、他们不确定是否可以在 EVM 中轻松复制、尽管尚未使用 EVM 进行过测试。 客户强烈建议不要尝试使用 EVM 重现问题、而是与设计团队进行讨论、以检查内部电路是否会发生这种情况、因为汽车 OEM 正在推动内部电路。 向我的客户分享了 e2e 主题、以便他们直接回答您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Steve:

    这是来自韩国 LGE 的 Heedeok。

    您能否检查3160的 I/O 端口内部电路?
    似乎干扰来自其他 I/O 端口。 我们想知道逻辑上的可能性以及如何防止这种可能性。

    当然、重现问题来定义它很重要、但它很少发生、需要这么多时间。
    它没有特定的配置。 正如我们所知、这种情况是在 Kenneth 知情的情况下发生的。
    我们不能只是等待复制它。 请尽快检查此行为是否由于内部电路而发生?

    如果您需要更多信息、请告知我们。

    感谢您的支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Steve:

    我们想进一步了解编解码器断电操作的信息。
    3160是否具有任何特定的断电顺序?
    在 IOVDD 或其他 I/O 端口处于高电平状态时、是否会在断电期间发生毛刺脉冲? (例如:I2C、I2S 接口信号线)

    无论如何、请告诉我们何时可以获得问题的答案。

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Heedeok、

    我已向设计团队发送紧急请求。 他们目前正忙于发展,但我希望能很快得到答案。

    这是否仅在 GPIO 配置为 MCLK 时发生? 还是即使 GPIO 被禁用也会发生这种情况?
    请提供 GPIO2控制寄存器配置(PAGE 0、reg 99)以供参考。

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steve、

    断电后、GPIO 具有什么配置?
    它是否变为禁用模式或保持最后的配置?

    上电后未设置 GPIO2配置。 只需关闭 DRVDD、AVDD、DVDD。 电阻器为0x00 (GPIO2被禁用)

    此致、
    Heedeok
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Heedeok、

    我听说过设计团队。 这种行为并非完全意料之外。 这些引脚仅在同时提供 IOVDD 和 DVDD 时是确定的

    来自设计团队:
    '如果不提供 DVDD、那么对于这些 AIC 器件、即使在 IOVDD 可用后、输出引脚电压也不是确定的、因为在没有 DVDD 电源的情况下、从用于 IO 缓冲器的数字内核生成的信号是不被驱动的。
    因此、很可能系统中存在一些事件(这会更改某些输入或向器件或 DVDD 电容器放电曲线等注入噪声) 发生在电源断电后、该电流可能会耦合到未驱动的数字线路、并在没有 DVDD 的情况下的某个时间在 GPIO2线路上产生脉冲。"

    最近创建的 TI 产品系列中的音频器件不会出现此问题。 内部电路可确保即使在没有 DVDD 的情况下、输出也是确定性的。 遗憾的是、目前此问题适用于所有通过汽车认证的音频编解码器。

    我已经问过设计团队、如果先断开 IOVDD、可能会解决此问题。

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Steve:

    这意味着我们不知道 I/O 端口在断电后将具有什么状态。
    然后、它是否与 I/O 端口的最后状态相关? 还是在断电后不保证?
    我们想知道是否有其他办法可以避免这个问题? 除了断开 IOVDD。

    正如我们提到过的、复位引脚在断电后也是高电平。 它是否也可能与干扰相关?
    如果我们在断电期间更改复位引脚的操作、它是否可以解决此问题?

    此致、
    Heedeok
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Heedeok、

    通过从编解码器上断开 IOVDD、您也可以确保没有脉冲。 我已经向设计团队询问了其他选项、包括您关于复位引脚的建议。

    我将告诉您设计团队对 RESET 引脚的响应。

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Heedeok、

    要清零、只要 DVDD 和 IOVDD 断电、IO 端口的状态就可以称为。 如果只有 DVDD 断电、则输出不确定。

    遗憾的是、在掉电之前将 RESET 拉低将无法解决问题。


    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    我们还有另一个采样在 DRVDD、AVDD 和 DVDD 断电后保持 GPIO2为高电平。 (请参阅附件)

    根据您的评论、没有电源输出是不确定的。 那么、这是意外操作、但也可以理解吗?

    此致、

    Heedeok。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Heedeok、

    断电会切断器件的所有电源、这不是您所做的。 在制作此编解码器时、这对于 TI 和其他供应商的器件而言实际上是非常典型的。

    其他可能包括、为编解码器提供一个 IOVDD 开关、而不是为 DVDD 断电、为编解码器的 MCLK 提供一个缓冲器。 等等...

    此致、
    -Steve Wilson