This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:音频数据丢失

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/791904/tlv320aic3104-audio-data-lost

器件型号:TLV320AIC3104

你(们)好

目前 TLV320AIC3104存在问题。            

处理器是 Intel Z8350。 编解码器使用 TLV320AIC3104。 硬件设计 TLV320AIC3104与 Z8340 I2S 相连。 软件工程师发现音频数据丢失、并怀疑这是时钟问题。

但是、AIC3104的 MCLK 由12MHz 外部有源晶体振荡器提供。            

我们的另一个产品是在同一平台上设计的、但区别在于 TLV320AIC3104的 MCLK 提供了19.2MHz 乘以 Z8350、因此音频采集没有问题。            

当前产品无法从 MCLK 启动编解码器的原因是 GPIO 被其他函数暂时使用;时钟是否可能不同步?  

      

谢谢你

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、

    如果您使用的是 MCLK 的振荡  器、请确保编解码器是 I2S 主机、否则会出现问题。 采样率、并且可能会出现较大的音频压降问题

    请阅读 此应用报告 以了解更多信息。

    此致、

    -Steve Wilson