This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5411-Q1:TAS5411-Q1原理图检查

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5411-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/790367/tas5411-q1-tas5411-q1-schematic-checking

器件型号:TAS5411-Q1

这是我的原理图。 请检查是否有任何问题。

我在下图中进行了一个实验、将 TAS5411演示板的 IIC 连接到 TP80和 I2C 的 TP81、以便 I2C 总线与我们演示板的5411和5411并联。 此时、我们的4G 模块可以通过 I2C 读取演示5411。 我测量了5411的引脚电平、演示是相同的。 请帮助检查我们的电路故障位置。 谢谢!

底部的图是与电路板5411进行异常通信的 I2C 波形。 地址已发送0x6c、写入数据、无响应。 这些波形正确、正常功率放大器应返回 ACK、但没有 ACK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeffery、
    您可以查看 TAS5411-Q1数据表、其写入地址为0xD8、读取地址为0xD9。

    请仔细检查。

    此致
    Linda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeffrey、
    当写入和读取位被添加时、6C 主器件的数据将是 D8或 D9、您的数据看起来是正确的。 我看到您没有从从器件(TAS5411-Q1)获取 ACK。 您是否通过拉高/STANDBY 引脚来启用器件? 必须启用它、器件才能进行响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、

    我正在跟进、看看这是否解决了您的问题。