请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5411-Q1 这是我的原理图。 请检查是否有任何问题。
我在下图中进行了一个实验、将 TAS5411演示板的 IIC 连接到 TP80和 I2C 的 TP81、以便 I2C 总线与我们演示板的5411和5411并联。 此时、我们的4G 模块可以通过 I2C 读取演示5411。 我测量了5411的引脚电平、演示是相同的。 请帮助检查我们的电路故障位置。 谢谢!
底部的图是与电路板5411进行异常通信的 I2C 波形。 地址已发送0x6c、写入数据、无响应。 这些波形正确、正常功率放大器应返回 ACK、但没有 ACK。