This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/PCM1808:使用 RPi 3 B+ 2017配置 TTK PCM1808

Guru**** 2558660 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/791252/linux-pcm1808-configurating-ttk-pcm1808-with-rpi-3-b-2017

器件型号:PCM1808

工具/软件:Linux

您好!

我刚刚购买了用于 RPi 3 B+的微型工具套件、我尝试连接 PCM1808PW TTK、但我有点迷路了。 我不知道如何启动、我知道 TTK 的 VIN/GND 引脚将连接到 RPi 3的+5V/GND 引脚、 我想知道我是否需要将板(TTK)配置 为作为主器件(将 R2移动到位置2-3)来使用自己的振荡器、还想知道我的 RPi 3的正确设置是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Franc

    我们支持 TTK [微型工具套件]已经有一段时间了、因此我们没有用于器件的 TTK。 但我将在内部深入探讨 TTK SCH 库、并将澄清您的问题。

    为了确保这一特性、您能告诉我您是打算在主模式还是从模式下使用 PCM1808吗? 如果您确实希望在主控模式下使用器件、则必须提供+5V/GND 以及主时钟。 谢谢。

    此致、
    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ravi、这是我设置的 TTK、我想在主控模式下使用 PCM1808来 利用电路板的振荡器。 因此、我必须仅将 BCLK、LRCLK 和 DOUT 连接到我的 RPi 3。 是这样吗?